SKF Seminare Anmeldung

Seminare

Seminarthema
Seminarname

Datum

Firma

Sind Sie ein Direktkunde von SKF ?

Beziehen Sie SKF Produkte bereits über einen unserer Vertragshändler?

VH Liste


Firma*

Straße*

PLZ / Ort*

Umsatzsteuer ID Nummer

Ansprechperson

Anrede*


Vorname*

Nachname*

Titel, Funktion*

Abteilung*

E-Mail*

Rechnungsadresse


Firma

Ansprechperson

Straße

PLZ / Ort

E-mail

Teilnehmer


Teilnehmer 1 (Vorname, Name)

Teilnehmer 2 (Vorname, Name)

Teilnehmer 3 (Vorname, Name)

Teilnehmer 4 (Vorname, Name)

Mitteilung (optional)

Hotel

Seminarteilnehmer reservieren ihre eigenen Hotelzimmer.

Hier eine Auswahl einiger Schweinfurter Hotels:
Hotel Stadtvilla Central
Panorama Hotel Schweinfurt
Mercure Hotel Schweinfurt Maininsel
Kolping-Hotel
B&B Hotel Schweinfurt-City

 

Seminarbedingungen
Anmeldung
Anmeldungen müssen immer in Schriftform eingehen. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eintreffens bestätigt. SKF ist berechtigt, eine Seminaranmeldung ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
Rücktritt
Der Rücktritt muss schriftlich mitgeteilt werden. Bei Rücktritt nach Bestätigung der Seminaranmeldung bis zwei Wochen vor dem jeweiligen Seminarbeginn berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50,– Euro. Bei Rücktritt bis spätestens 7 Tage vor Seminarbeginn ist eine Rücktrittsgebühr in Höhe von 50 % der Schulungsgebühr zu bezahlen. Bei späterem Rücktritt bzw. Nichtteilnahme wird der volle Betrag fällig. Ein Ersatzteilnehmer des gleichen Unternehmens darf gestellt werden, wenn er die jeweiligen Teilnahme-Voraussetzungen erfüllt.
 Teilnahme
Die Mindestteilnehmerzahl pro Seminar beträgt 8 Personen. Sollte diese Teilnehmerzahl nicht erreicht werden, behalten wir uns eine Absage / Verlegung vor.
 Zahlung
Der in der Kursbeschreibung angegebene Betrag versteht sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt. Die Zahlung hat innerhalb 14 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug von Skonto zu erfolgen. Sie muss bei Seminarbeginn eingegangen sein.
 Verantwortung
Die jeweiligen Seminare werden nach dem derzeitigen Stand der Technik sorgfältig vorbereitet und durchgeführt. Vorträge und Veranstaltungsunterlagen genießen den Schutz des Urheberrechtsgesetzes. Nutzungsrechte werden nur durch ausdrückliche schriftliche Nutzungsrechtseinräumung übertragen. Die Teilnehmer sind nicht befugt, Lizenzmaterial, das zu Schulungs- und Informationszwecken ausgehändigt wird, zu kopieren. Lizenzmaterial sind Datenverarbeitungsprogramme und / oder lizenzierte Datenbestände (Datenbanken) in maschinenlesbarer Form einschließlich der zugehörigen Dokumentation. Soweit es sich nicht um wesentliche Pflichten aus dem Vertragsverhältnis handelt, haftet SKF für sich und seine Erfüllungsgehilfen nur für Schäden, die nachweislich auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung im Rahmen des Vertragsverhältnisses beruhen und noch als typische Schäden im Rahmen des Vorhersehbaren liegen. Sollte höhere Gewalt zu einem verspäteten Veranstaltungsbeginn oder zur vollständigen Absage einer Veranstaltung führen, wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Die Teilnehmerdaten werden per EDV erfasst und nur für interne Zwecke der Firma SKF verwendet. Der Teilnehmer eines Seminars willigt für alle gegen wärtigen und zukünftigen Medien unwiderruflich und unentgeltlich darin ein, dass der Veranstalter berechtigt ist, Bild- und / oder Tonaufnahmen seiner Person, die über die Wiedergabe einer Veranstaltung des Zeitgeschehens hinausgehen, zu erstellen, zu vervielfältigen, zu senden oder senden zu lassen sowie in audiovisuellen Medien zu nutzen.
 Zertifikat
Der Seminarteilnehmer erhält nach Durchführung des Seminars eine Teilnahmebescheinigung in Form eines Zertifikates.
Hinweis
Für alle Seminare, in denen praktische Übungen in der Werkstatt ausgewiesen werden, müssen Sicherheitsschuhe von den Teilnehmern mitgebracht werden. Arbeitsmäntel werden von SKF zur Verfügung gestellt.