Jeden Tag müssen Sie Herausforderungen meistern, im privaten wie im beruflichen Umfeld. Jeder kennt das Gefühl der Zufriedenheit, wenn ein Problem erkannt und erfolgreich gelöst werden kann.
Manchmal behebt die Lösung das Problem nicht einfach – sie verschafft Ihnen sogar einen zusätzlichen Vorteil.
Aus Problemen Vorteile zu machen, darum geht es auch bei SKF. Unsere Produkte sind meist klein, doch sie können eine Menge bewirken.
Nehmen wir als Beispiel die Lager in Backöfen.
Bei Temperaturen über 180 °C und hoher Luftfeuchtigkeit stellt sich gar nicht erst die Frage, OB ein Lager verschleißt. Die Frage lautet schlicht und einfach: WANN verschleißt es? Diese extremen Betriebsbedingungen setzen dem Wälzlagerschmierfett zu, es altert, die Gegengleitflächen berühren sich und der Verschleiß setzt ein. Ohne regelmäßiges Nachschmieren droht baldiger Lagerausfall.
Und das Nachschmieren ist keine einfache Angelegenheit. Zuerst muss der Instandhaltungstechniker warten, bis der Ofen ausreichend abgekühlt ist, dann müssen die Lager ausgebaut, gereinigt und schließlich wieder eingebaut werden. Die Kosten für das Nachschmieren können sich auf den Gegenwert mehrerer Produktionstage belaufen, doch wenn ein Komplettausfall droht, scheint es keine Alternativen zu geben.
Oder etwa doch?
Unsere Ingenieure haben sich eingehend mit diesem Problem beschäftigt und dabei festgestellt, dass extreme Betriebsbedingungen nicht grundsätzlich von Nachteil sein müssen.
Sie können sogar zu einem Vorteil werden, wenn die Eigenwärme und Luftfeuchtigkeit des Ofens gezielt genutzt werden, um den Verschleiß zu verlangsamen und die Leistung zu steigern. Das ist durchaus möglich. Nehmen wir als Beispiel den Graphitkäfig in unseren Hochtemperaturlagern. Das Graphit sorgt dafür, dass die Lager extreme Temperaturen verkraften – und dass sie geschmiert werden. Ein Metallkontakt an den Gegengleitflächen kann so auch ohne Dauerschmierung verhindert werden. Die Lager funktionieren selbst bei höchsten Temperaturen zuverlässig.
Was bedeutet das für Sie? Sie können Ihre Produktionsziele erhöhen, ohne die Anlagenzuverlässigkeit aufs Spiel zu setzen. Sie können die Instandhaltungsausgaben senken und Ihre Instandhaltungstechniker für produktivere Aufgaben einsetzen. Da Sie weniger Altfett und Reinigungsmittel entsorgen müssen, wird zusätzlich Ihr ökologischer Fußabdruck schlanker.
Damit wurde das Problem zu einem Vorteil.
Stephen White - SKF Food & Beverage Industry Portfolio Manager