Sie haben fünf Minuten. Was können Sie in dieser Zeit machen?
Eine Tasse Kaffee kochen? Sicher. Einen Tisch im Restaurant reservieren? Klar. E-Mails beantworten? Auch das.
Unter einen Backoffen kriechen, mehrere hundert Lager kontrollieren, das defekte Lager finden und ersetzen?
Wohl eher nicht. Und dennoch befinden sich viele unserer Kunden aus dem Backgewerbe in genau dieser Situation.
Sie kennen dieses Problem aus den Gärschränken, in denen das Brot vor dem Backvorgang ruht. In den Schränken ist es nicht besonders heiß, aber sehr feucht. Die Feuchtigkeit dringt in die Lager ein, das Fett emulgiert und ändert seine Konsistenz.
Es läuft aus dem Lager, tropft auf das Brot und führt schlimmstenfalls zum Ausfall des Gärschranks.
Spätestens jetzt stehen die Instandhaltungstechniker unter Hochdruck. Oft haben sie nur fünf Minuten Zeit, um das defekte Lager zu finden und das Problem zu beheben. Schaffen sie das nicht, muss die Brotproduktion unterbrochen werden und die Teiglinge im Gärschrank sind verloren.
Fünf Minuten sind nicht wirklich viel Zeit, schon gar nicht für Arbeiten in feuchten Räumen mit rutschigem Boden. Künftig können Sie solche Situationen vermeiden – indem Sie ein Schmierverfahren nutzen, das speziell für feuchtwarme Betriebsumgebungen entwickelt worden ist und ohne herkömmliches Schmierfett auskommt.
Das Verfahren mit der Bezeichnung „Solid Oil“ basiert auf einer Polymer-Matrix, die mit Öl gesättigt ist. Solid Oil bildet eine wirksame Feuchtigkeitsbarriere und verhindert sowohl die Emulsionsbildung und als auch das Entstehen von Leckagen. Gleichzeitig gewährleistet es die kontinuierliche, bedarfsgerechte Lagerschmierung auch über längere Zeiträume.
Wenn Sie SKF Lager mit Solid Oil nutzen, entlasten Sie Ihr Instandhaltungsteam: Keine fieberhafte Suche nach defekten Lagern mehr! Da kein Schmierfett auslaufen kann, verbessert sich die Arbeitssicherheit und das Verunreinigungsrisiko wird faktisch eliminiert.
Sie haben weniger Ausfallzeiten durch geplante und ungeplante Betriebsunterbrechungen und schaffen so gute Voraussetzungen für Durchsatzsteigerungen. Da Ihre Mitarbeiter weniger Zeit mit dem Auswechseln defekter Lager verbringen müssen, gewinnen Sie Zeit – weit mehr als fünf Minuten – für produktivere Tätigkeiten.
Stephen White - SKF Food & Beverage Industry Portfolio Manager